请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2X63EVM 工具与软件:
如果我们要在 TAS2x63EVM 上使用外部升压、我们应该怎么做?
移除 L8、外部电源15V 直接连接 J8? 电源序列是 VBAT->VBST_PVDD?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果我们要在 TAS2x63EVM 上使用外部升压、我们应该怎么做?
移除 L8、外部电源15V 直接连接 J8? 电源序列是 VBAT->VBST_PVDD?
谢谢你。

尊敬的 Henry:
正确、您可以参阅此文档: https://www.ti.com/lit/an/slaa972/slaa972.pdf
请注意、如果使用 PVDD=15V、VBAT 必须高于3.5V。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师