This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:确认未使用的引脚连接

Guru**** 2515075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370192/tlv320aic3107-confirmation-of-unused-pin-connection

器件型号:TLV320AIC3107

工具与软件:

大家好、E2E 团队:

假设我们的应用相对简单、则方框图如下所示:
该芯片的某些引脚将不被使用。 它是否有特殊的硬件设置? 我在文档中看到了相关说明。 也许我没有仔细看。 请引导我找到它、谢谢。

例如:(只悬空就可以了?)

HPLOUT

HPLCOM

HPROUT

MICBIAS

MIC3R

MIC3L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    输出(HPLOUT、HPCOM、HPROUT、MICBIAS)可以保持悬空。 未使用的输入(MIC3R 和 MIC3L)应通过0.47uF 或类似尺寸的电容器交流耦合至 GND。

    此致、
    J·麦克弗森