This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:使用3.3V 电源的 AES3驱动器

Guru**** 2520290 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369965/dix4192-aes3-driver-using-3-3v-supply

部件号:DIX4192

工具与软件:

AES3规定2-7伏空载。 一般而言、RS 至422驱动器的运行电压为5V、但是否有任何原因使支持3.3V I/O 的驱动器或 DIT 无法满足要求?

在当今世界、许多系统不再有方便的5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 DIX4192 for AES3我看不到任何问题、数据表特别指出:

     数字接口发送器(DIT)将数字音频输入数据编码为 AES3格式的输出数据流。 提供了两个 DIT 输出、其中包括一个差动线路驱动器和一个 CMOS 输出缓冲器。 线路驱动器和缓冲器都包含2选1输入数据选择器、用于选择 DIT AES3编码器的输出或旁路多路复用器的输出。 线路驱动器输出适用于平衡或不平衡电缆接口、而 CMOS 输出缓冲器支持与光发射器模块和外部逻辑或线路驱动器相连。  。

    此致、

    阿拉什