主题中讨论的其他器件:TAS6424E、
工具与软件:
(1)我是否正确、因为展频不仅在2.1MHz 上启用、而且在480KHz 和384KHz PWM 频率下也启用?
(2) 480KHz 和384KHz 的计算公式是否也会更改? 尤其是 SS_PRE_DIV 的计算。
(3) SS 频率典型值8%列在性能部分、但限制值是多少?
我想补充一下您的问题、
在下面的(2)中、如果公式保持不变、请告诉我在480KHz 频率下2.1MHz 的因数"11"会发生什么情况。
如果公式保持不变、请告诉我2.1MHz 的因数"11"将如何达到480KHz。
在下面的(3)中,所提到的8%的偏差范围意味着 Fmin 相对于 Fcent 从 Fcent 到(1-8%) x Fcent 之间的差异。
Fmin 的变化范围从 Fcent 到(1-8%) x Fcent,这句话是正确的吗?