This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424Q 在 PBTL 模式和放大器中支持1 Ω 80W;展频8%范围

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1368907/tas6424e-q1-tas6424q-support-1ohm-80w-in-pbtl-mode-spread-spectrum-8-range

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

1 . 它 在 PBTL 模式下是否支持1欧姆80W、如果存在其他规格的某些潜在风险?

2.展频8%是 PWM±8%或±4%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 可以为 PBTL 中的1 Ω 负载提供80W。  驱动1 Ω 扬声器是一项挑战。  电流较高、需要良好的扬声器导线。  您将接近电流限值、可能无法达到80W
    2. 使用数据表中的值±4%。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 U、我们现在将其在 PWM=384k±8%条件下用于 EMC、但它也可以很好地工作、性能也可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中要求典型值为频率变化8%、最大变化如何?

     

     

    例如,当 PWM 频率设置为480kHz 时,寄存器0x77到84,0x78到30,0x79到05。

    我们现已

     SS-AMPL=4

    SS-PRE-DIV = 48

    SS 阶跃=5

     

    确保哪一个是正确的、用以计算最大/百分比/最小展频频率、从而使变化不超过8%(+/- 4%)规格?

         

    1)根据下面的公式,我们得到的 Fmin=256*48kHz/(48*2+4)=120.5kHz

                                                 Fcent=256*48kHz/(48*2+2)=125.4kHz

    ssΔ、fsw_into=(125.4-120.5)/125.4=3.9%<4%(规格)

     

    下面的蓝色单词是产品说明书内容、

    • SS_PRE_DIV =(256 * FS / Fcemter)- 2)/2
    • SS_AMP = 64 *(FCenter - Fmin)/ FCenter
    • SS_STEP = 16 * 4 * SS_AMP * FSS / FCenter

     

    以下公式使用前面列出的设置计算输出 PWM 频率的变化。

    • Fmin = 256 * FS /((SS_PRE_DIV * 2 + 2)+ SS_AMPL = 256 * 48kHz /((31 * 2 + 2)+ 2)= 186.18kHz
    • FMAX = 256 * FS /((SS_PRE_DIV * 2 + 2)+ SS_AMPL = 256 * 48kHz /((31 * 2 + 2)- 2)= 198.19kHz
    • FPWM_MIN = Fmin * 11 = 186.18kHz * 11 = 2.048 MHz
    • FPWM_max = Fmax * 11 = 198.19kHz * 11 = 2.189 MHz

     

        2)根据下面的另一个,我们将得到错误的变化结果  FSW_SPEC ssΔ=4/64=6.25%>4%(spec)

    • SS_AMP = 64 *(FCenter - Fmin)/ FCenter

     

    3.如何 根据 Fcent?FCenter*?=480k 的公式来获取 Fpwm_cent ? 480k 的电压进行固定或调节、

     

    1. 我们发现1/2 PWM 频率(240kHz 点)的 RE 性能是 NG、因为后者具有13dB 以上。 如何优化参数以获得更好的结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现最佳设置是 0x77: 84     0x78: 20    0x79:  05、EMC 会正常、我们不能确定 展频是否正常? 以及应如何检查其他事项以确保我们可以使用该参数。  PWM= 384K 和 480K 两个条件都使用相同的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同一 IP 地址中有另一个线程涉及此问题:

    (+) TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1展频问题-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    现在我来结束本次课程。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、我发现我的同事提出了同样的问题...   但我认为您的回答非常专业、我想得到您的回答、谢谢您。