This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:实时负载诊断

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369724/tas6511-q1-real-time-load-diagnostic

器件型号:TAS6511-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我为 TAS6511加电并将其设置为播放模式。 我还在 RTLDG_CONTROL0寄存器中启用了实时负载诊断。

但是、当我取下扬声器时、实时诊断似乎不起作用。 我检查了 RTLDG 故障存储器寄存器(地址= 0x8B)、发现放大器没有检测到开路负载。

您能帮我解决这个问题吗?  

谢谢。

Leo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循数据表第8.3.5.1.2节:Hi-Z 或播放期间自动直流负载诊断、以验证实时诊断。 但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo

    您还应启用导频音、并设置 SL/OL、S2G/S2P 阈值。

    你可以发送电子邮件给我,我可以发送一个指南给你。 我的电子邮件: derek-gong@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克·赫利

    我已经向您发送了一封电子邮件。

    谢谢。