This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:来自外部信号源的输出电压过低

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1367687/drv2700evm-the-output-voltage-from-the-external-signal-source-is-too-low

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

工具与软件:

在测试DRV2700EVM时,使用官方压电控制台,空载电压可以达到100V,负载电压可以达到80V,但是使用外部信号源输入音频信号时,最高电压只有10V左右(外部信号源通过耳机线传输电脑产生的音频信号),我们至少需要70V,能不能帮忙看看是哪里出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在为您的问题使用翻译工具、因此如果我最后没有理解任何内容、很抱歉。

    跳线配置看起来不错。 您的外部音频信号的电压电平是多少? 您能否在滤波器前提供输入信号的示波器图像? 输入滤波器可能需要重新配置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是我们的计算机生成的1000Hz 音频信号、以及将其输入到 DRV2700EVM 后在输出端测量的波形、已将其设置为105V 增益状态。 此外、我们将演示使用它来驱动此压电式扬声器时的工作状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用压电式控制台测试 EVM 时、MSP430将输出3.3V PWM 信号、该信号在进入 DRV2700 IN+-引脚之前被分压至大约1V。 似乎来自计算机的输入信号约为800mV、因此您可以尝试移除电阻器 R17和 R18、以便不会进一步降低电压。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、基本上输出电压不足的原因是我们输入的电压过低、因此无法满足我们的要求。 我们可以修改滤波器配置或放大输入信号以提高输出强度、对吧? 此外、我注意到 TP7和 TP8直接连接到 DRV2700的输入。 我们是否可以在不通过滤波电路的情况下通过这两者向 DRV2700输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 我认为这就是问题所在。 您提到的两个选项是正确的。 如果您不想进行任何滤波、可以连接到 TP7和 TP8以直接连接到 IN+和 IN-。

    此致、
    悉尼诺斯卡特