This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:流入数字输入的绝对最大电流

Guru**** 2769185 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369192/tas2505-absolute-maximum-current-into-digital-intput

器件型号:TAS2505

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将使用一个与 TAS2505具有不同1V8电源的主机处理器来实现 TAS2505。

首先施加处理器的电源、因此我想知道在 TAS2505引脚上施加 I2C 拉电流时允许注入数字输入引脚的最大电流是多少。 在数据表中、只指定了最大电压(我猜来自内部 ESD 保护)、而不指定为电流。

您是否拥有这些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    I2C 线路上的电流受上拉电阻器本身的限制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、您好。如果 TAS2505没有给1mA 通电、上拉电阻会限制进入 IO 引脚的电流。不过我想知道对于 TAS2505来说、这是否可以接受、因为绝对最大额定值部分中并未指定流入数字引脚的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    通常、I2C 引脚会上拉至为 IOVDD 供电的电源相同的电源、 如果 TAS2505与其他器件共享总线、也许您可以仅在其余电源关闭的情况下使 IOVDD 保持通电状态。
    绝对最大值表示数字输入的最大电压为 IOVDD+0.3V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、我不能为 IOVDD 使用同一个电源、而且上拉电阻器需要有所不同。 如果在未提供 IOVDD 的情况下您无法向我提供这些引脚中注入的绝对数字输入电流、我可以在之间添加一个开关、但我需要知道您是否可以向我提供这些信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    请考虑添加开关。 这里没有关于电流的规格、唯一提及施加电压/电流的是 IOVDD 的绝对最大值、如果 IOVDD 为0V、则还应禁用上拉。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。