This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:监控电压和电流

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS5720A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1367804/tas2781evm-monitoring-voltage-and-current

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2781TAS5720A-Q1

工具与软件:

大家好、

我的客户尝试 使用 PC 软件来监控电压和电流、但它无法正常工作。

 

我请他启用电流和电压检测并尝试播放音乐、而不是仅使用50Hz 的音调、但仍然没有任何声音。 DMM 的电压显示为1Vrms。

 

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    要在验证窗口(IV 模式)中查看 ROM-SENSE、客户应:

    1) 1)访问调优和音频处理页面、这将自动配置器件

    2) 2)然后打开验证窗口、选择 I2S 模式的电压感测和电流检测

    3) 3)按 START (开始)并播放音频  

    这应该会记录电压和电流数据。  

    似乎正在记录一些数据。 需要注意的一点是、如果使用默认的特性数据、则智能放大器算法可能会极大地限制输出。 如果客户使用的是扬声器、那么在理想情况下、他们应该测量该扬声器的特征、或至少使用 DMM 测量该扬声器的 Re 并将该值输入 PPC3。 这应该有助于降低音频噪声、

    此外、为确保 IV 正确记录、我们可以尝试使用记录软件(例如 audacity https://www.audacityteam.org/)在 ROM 模式(简单放大器模式)下记录 I 和 V 

    1) 1)转到器件控制页面

    2)在窗口右上角选择"tuning mode"下拉菜单,然后选择"ROM mode"

    3)向下滚动并找到"TDM"面板,选择"发送器",然后选择"配置插槽"

    4) 4)按如下方式设置发送器、然后按"保存"

    5) 5)在 Audacity 中确保在"Audio setup"中选择了用于播放和录制的 TI USB 器件

    6) 6)在 Audacity 中选择 Generate -> Tone、然后输入1000Hz 和0.1 Amplitude 等参数。  

    7) 7)按 Shift+R、扬声器应听到提示音并录制 IV 数据

    此致、
    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    谢谢。 我的客户测试了 TAS2781、发现他无法获得所需的电流-您能不能建议他可以使用的最好的部件、该部件还可以为>2欧姆的负载提供5Arms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、认真、  

    我假设您的意思是小于2欧姆。 TAS5720A-Q1似乎是单声道数字输入 D 类放大器的合理选择、可将5Arms 驱动到2 Ω。 它具有14A 的电流限制

    我们可能还在 PBTL 配置中连接了一些立体声放大器、该配置可支持该操作。  

    您能在终端设备上分享更多信息吗? 根据该线程的上一个上下文、我假设需要电流感应吗?

    此致、
    亚瑟