This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:音量淡入/淡出功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369094/tlv320aic3254evm-k-volume-fade-in-out-function

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

工具与软件:

问:TLV320AIC3254是否具有音量淡入/淡出功能?

我们已确认[Analog Programmable Gain Amplifire (PGA)]和[Digital Volume Control]具有[Soft Stepping Control]功能。
但是、我们正在考虑衰减或增加音量大约一秒钟左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe-San:

    遗憾的是、没有内置的淡出功能。 软步进可以帮助您对 I2C 序列进行编程、以手动使其淡出。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    请告诉我如何对 I2C 序列进行编程、以实现手动淡入/淡出。
    我们实现手动淡入/淡出的方法是通过 I2C 通信随时间变化音量寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe-San:

    没错。 可以根据设备淡出的速度多次写入音量寄存器。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已经了解如何插进/出淡出。
    感谢您的支持和回复!