This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:通过波束形成消除噪声(续) - PPS 的使用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362645/tlv320aic3262-beamforming-for-noise-cancellation-contd---usage-of-pps

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的 TI 团队:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336956/tlv320aic3262-beamforming-for-noise-cancellation 这是我们之前发布的与此帖子中的查询相关的帖子。

我们正在寻求 TI 专家关于在定制板中使用波束成形麦克风功能来消除噪声的见解。

1. PPS 波束形成软件的可用性- TI 是否提供波束形成麦克风支持所需的库? TI AM5728上的3262 Audiocodec 是我们的定制电路板所必需的。  

虽然我们在定制电路板上安装了3212 EVM、但使用的是3262 Audiocodec、而 miniDSP 位于3262。 如何将 PPS 与定制板配合使用?

3.在使用 PPS 进行测试的过程中需要哪些输入和输出

4.如何从 PPS 加载二进制文件到定制板上

5.如何将 PPS 二进制文件加载到生产系统中

6.有任何关于 PPS 的培训视频,以更好地理解软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PPS 工具可根据器件中提供的组件构建音频配置/功能。

    某些应用程序可能会超出器件资源、因此我们建议使用外部 DSP。

    如果您想尝试一下、请按照您的设置/要求、使用另一篇文章中提供的指南完成整个过程并构建流程。

    您不需要任何库、您所需的一切都在 PPS 中、包括一些示例和帮助文档。

    用户指南的第2.14节介绍了加载/执行代码的步骤。

    以下链接提供多个 PPS 培训视频供您观看。

    搜索结果| TI.com

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 我们已经完成了文档和培训视频,安装了 PPS 在 Windows 主机。

    然而,在最初的帖子中提出的一些问题仍然存在:

    1、如何检查 PPS 的输入和所需输出?
    2.如何验证代码是否在 miniDSP 上加载并在运行时执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于代码。 如果您正在运行 ADC、则会记录数字输出信号、如果您正在运行 DAC、则会收听您设置/配置的相应输出模块。 例如、下面连接的流程。 下载并运行后、您可以在 EVM (DOUT)上记录来自 IN2L/R (J2)的提示音(AIN)。 对于 DAC、您可以在 USB (DIN)上播放信号并监听模拟输出(AOUT)到 HP 输出(EVM 上的 J4)。

    我添加了一个立体声混音器只是为了向您展示、但您可以根据需要去除混音器和音量。

    e2e.ti.com/.../3000.ProcessFlow2.pfw

    点击下载并运行时、您会看到屏幕变为蓝色、并且在输出窗口中显示构建成功。

    此致。