This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:TLV320AIC3204EVM-K:IIC 通信问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369431/tlv320aic3204evm-k-tlv320aic3204evm-k-iic-communication-issues

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

工具与软件:

我们使用 MCU 与 TLV320AIC3204EVM-K 进行通信、现在我们遇到了问题。 我们使用逻辑分析仪来捕获数据、并发现在分别为 MCU 和 TLV320AIC320EVM-K 上电后、MCU 会通过 IIC 将数据发送至 TLV320AIC320EVM-K。 TLV320AIC3204EVM-K 在不执行任何操作的情况下无法接收数据、但它可以在为 TLV320AIC320EVM-K 重新供电后接收数据并开始工作。 原因是什么? 您能帮我回答吗? 谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AIC3204EVM 随附 I2C 主机所在的 USB-MODEVM、如何与 MCU 进行连接?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU 和 AIC3204EVM 之间的连接如图所示:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已为 USB-MODEVM 供电? 此图仅显示连接、但未连接 USB 端口。

    如果您不需要 USB-MODEVM、则可以仅将 EVM 与 MCU 配合使用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用 USB-MODEVM、MCLK、WCLK、BCLK、SCL、 SDA 全部由 MCU 提供、我可以看到、使用逻辑分析仪进行 I2C 的数据传输没有问题。 问题是、我必须再次为 EVM 上电才能接收数据、如何在 MCU 发送数据后直接使 EVM 接收数据? 而不是在重新淋浴后接收数据。 请帮我分析和回答,非常感谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来、一些器件/ IC 在初始时未通电。

    正如您在原理图中看到的、器件的一些电源由 USB-MODEVM 提供。

    我的建议是为 USB-MODEVM 通电或将其移除、然后直接将 EVM 与您的 MCU 配合使用。

    请确保所有电源均已通电并且在上电期间 RST 引脚处于低电平时保持稳定。 上电并稳定后、即可释放 RST 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题、EVM 由 P23的引脚3和5供电、MCU 上电、EVM 未上电、SDA 和 SCL 仅为2.5V、SDA 和 SCL 两侧都上电、SCL 电压恢复为3.1V、因此如果 EVM 再次上电、SDA 和 SCL 的电压将改变、恢复到3.1V 通信成功、EVM 开始工作、这里发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我说过的、USB-MODEVM 需要电源。 请查看我以上的建议。

    此致。