This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6205A1:最小负载电阻要求- 5R 时、温度/电源要求是否降低?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6205A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371229/tpa6205a1-minimum-load-resistance-requirement---5r-possible-at-reduced-temperature-power-requirements

器件型号:TPA6205A1

工具与软件:

尊敬的支持部门:

TPA6205A1数据表规定最小负载阻抗为8R。 由于我们机电设计的变化、我们的线圈电阻降低到大约5R。

运行条件:

  • 负载电阻:>= 5R
  • 负载类型:电感/电阻(线圈)
  • 最大输出电压(受驱动电压限制):+/- 2V
  • 最高工作环境温度:-20至+50度  

我们已成功通过更新的线圈验证设计、未发现任何问题。

我的问题如下:

  • TI 指定8R 负载电阻的原因是什么?
  • 它与环路稳定性有关?
  • 它是否 与 THD 等规范相关?

我主要关心的是可靠性、因为就我们可以知道的情况而言、器件按预期运行、我们看不到任何区别。

您自己的、

 克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    TI 建议8R 负载阻抗的主要原因是用于热管理。 将负载电阻降低到5R 会增加流过放大器的电流并增加功率耗散、从而使器件过热。 此外、较低阻抗的负载会导致放大器不稳定并降低 THD 性能。 长期可靠性是一个问题、如果您的团队继续使用5R 的负载电阻、则应监测该问题。

    谢谢。
    桑缪尔·扬