This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:PVDD 打开时 VDD 关断

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371073/tpa3223-vdd-shutdown-while-pvdd-on

器件型号:TPA3223

工具与软件:

大家好、

我计划独立于 PVDD 提供 VDD、因此存在 PVDD 导通的情况、而 VDD 关断、反之亦然。  

数据表中描述了没有电源序列要求、但我想再次检查  

在这情况下,是否有任何疑虑?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

    user4649885 说:
    我打算提供独立于 PVDD 的 VDD、因此在 VDD 关闭时 PVDD 处于开启状态、反之亦然。  [/报价]

    在这种情况下、建议将 RESET 引脚保持在低电平。 无需担心。