This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:EVM 板声音输出不可用(问题扬声器连接和放大器;寄存器映射)

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370764/tas5805mevm-evm-board-sound-output-not-available-question-speaker-connection-register-map

器件型号:TAS5805MEVM

工具与软件:

在 PPC3中播放音频播放器时、不会向 EVM 板输出声音。 (USB 连接在 EVM 板和 PC 之间建立、电路板连接在 PPC3内建立、PC 上的声源播放设备选择也选为 EVM 板。)

1.使用 系统时,扬声器的两条输入线路是否应分别连接到图中所示的 OUT 1和 OUT 2? (此时、OUT 1的两个引脚短接、OUT 2的两个引脚短接是否正确?)
2.共享 EVM 板上设置的寄存器映射(三个捕获的图像)请指导我了解需要修改的寄存器部分、以便在 EVM 板上输出声音、以及如何仅通过 PPC3来修改该寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨帕克

    Unknown 说:
    1. 使用 系统时、扬声器的两条输入线路是否应分别连接至 OUT 1和 OUT 2、如图所示? (此时、OUT 1的两个引脚短接、OUT 2的两个引脚短接是否正确?)

    请确保在 PPC3中、您选择的是 Stereo2.0还是 Mono1.0PBTL? 您的图片显示了 PBTL 使用。  连接应与您选择的连接相同。

    Unknown 说:
    2. 共享 EVM 板上设置的寄存器映射(三个捕获的图像)请指导我了解需要修改的寄存器部分、以便在 EVM 板上实现声音输出、以及如何仅通过 PPC3修改该寄存器

    该寄存器显示器件正常工作。 因此问题应该是 SDIN 信号。

    确保首先在电路板上选择 XMOS。

    然后、检查计算机音量、选择 TI USB、而不是静音。