This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:。 用于最大电流输出的 PPC3设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1, TAS2781EVM, TAS2781, TAS2780, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370613/tas2781evm-ppc3-setting-for-max-current-output

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2781TAS2780TAS6584-Q1、TAS6422-Q1

工具与软件:

您好!

我尝试配置 TAS2781EVM 以生成可通过2 Ω 电阻器持续提供的最大电流输出。

从数据表中、保护电路显示" PVDDH 的输出过流限制"下的最小电流为5Apeak ~=3Arms。 我假设输出能够提供此电流大小。

目前、在删除每个保护设置后、仅可在 ROM 模式下为 EVM 提供的最大均方根电流持续小于1.5Arms。 我玩过 ppc3器件控制面板、但无法在没有 ppc3抛出 IR 过流故障的情况下以至少2.5Arms 的幅度运行 EVM。 我还尝试 向 PVVDH 提供12V 4A 电源、并使用 PWR_mode0、但没有任何改进。

出于某种原因、在禁用所有过热保护和 BOP 保护的情况下、EVM 在较低电流下的行为与类似设置相同。

我还尝试缓慢地提高音量,以避免扰乱过流故障,没有成功。

我可以申请一个.ppc3文件、该文件可在此处用作使 EVM 运行至最大输出电流的基准 持续@25°C 与上述负载说明一起使用?. 我更喜欢删除所有保护设置、因为我将根据我们的规格自行一次启用一个。

Rgds、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    请参阅随附的 ppc3。 我使用了2个独立的纯阻性负载和一些贡献~200m Ω 的香蕉电缆。 使用12V 电压时、我能够在输出上看到~4.5A 电流、这是根据 I-sense 数据测得的值、并且没有触发过流保护。 如果我增加电源电压、那么我将开始产生 OC 误差。

    e2e.ti.com/.../TAS2781_5F00_2Ohm_5F00_12VPVDDH.ppc3

    你到底想要实现什么? 这是音频应用、还是需要在满量程和2 Ω 负载下提供恒定输出? 因为虽然该器件可以将~5A 峰值驱动到2欧姆负载、但无法持续实现、因为芯片会发热、并且器件会拉回以防止自身燃烧。 如果您需要3Arms 的持续输出、则将需要一个外部散热器或功率更大的器件。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的参与。 我将尝试使用随附的文件。

    我们目前正在开发这种即将发布的保险丝/闭合器断路器。 此产品收集初级电流、以 使用电流互感器为内部电容器存储电路充电。 作为帮助服务技术人员的附件的一部分,我们正在开发这款充电器(tas2781),它将注入不同大小的电流和频率范围。 稳定的<1A 电流不会触发保护、它允许技术人员使用 BLE 连接到器件并进行调整、因此我们需要 IV 感应来调节电流。 较高的电流有助于在安装之前延长装置的充电时间。

    我一定会考虑在最终的 PCB 上为器件散热。  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的解释、我或多或少地理解您在这里所做的事情。 但基本而言、它不是一个驱动扬声器的放大器、而是您需要该器件作为具有电流检测功能的高电流驱动器。  

    我首先建议您不需要 TAS2781。 您为不会被使用的内部 DSP 和扬声器算法支付了额外的费用。 您想要的是 TAS2780。 同样的模拟性能、封装/引脚排列和电压/电流感应、但您不必为 DSP 付费。  

    此外、我和大学讨论过、但是散热器在该器件上不是很有效、因为封装顶部没有外露的散热焊盘。 可能存在足够的热阻、以至于散热器无法有效地将热量散发出去。  

    您不妨花时间在电机驱动器 E2E 论坛上再次发帖。 我不太熟悉该产品系列、但他们肯定会提供具有电流检测功能和顶部散热焊盘、电流能力达几安培的器件。 (如果需要、则不确定它们是否可以进行正弦波驱动)

    您也可能喜欢 TAS6584-Q1、它具有与 TAS2781相同的基本功能、但可以处理更多电流。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    最初选择2781是因为它的集成 VI 感应功能内置于 IC 中。 如果有额定功率很高的等效值、那将更像我们想要做的。

    Im 目前希望将 TAS6422-Q1作为解决方案、但想知道是否可以将两个输出连接以获得更大的电流? 我不知道电流的匹配程度。 它具有负载保护功能、但不提及通过 I2S 将该测量外部化的任何情况。

    能否在2个器件之间并联输出? 以前是否在音频驱动程序上执行过此操作?

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    如果您选择278x 器件、出于上述原因、我仍会推荐 TAS2780。 TAS2780具有 IV 感应功能、可通过 I2S

    TI.com 上的 TAS6422-Q1和许多类似立体声器件可以并行连接两个输出、电流为原来的2倍。 您要寻找的关键术语是并行桥接负载"PBTL"-不过、您会发现很多功率较高的器件没有 I-sense。 除 TAS6584-Q1外、该 IC 为4个通道、而且价格可能比可接受的略高。

    有可能在 PBTL 中连接两个 TAS2780、但我之前从未见过这样的配置。

    此致、
    亚瑟