This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC5140芯片在从8个数字麦克风收集信号时、多通道之间具有较大的采样偏移。

Guru**** 2520900 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370957/tlv320adc5140-tlv320adc5140-chip-has-large-sample-offset-between-multi-channels-when-collecting-signals-from-8-digital-microphones

器件型号:TLV320ADC5140

工具与软件:

我们使用 TLV320ADC5140芯片从8个数字麦克风收集信号、但我们发现来自不同通道的信号相位存在显著问题、偏差较大。 因此、我们将 IN1P_GPI1、IN2P_GPI2、IN3P_GPI3、IN4P_GPI4连接到同一对数字麦克风的数据输出端子。 理论上、通道1和3等应产生相同的输出结果、但在实践中、通道1和通道3具有多个样本的偏差、尤其是通道7和8、它们的偏差为6个样本。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有数字麦克风物理均位于同一位置。 多指标类集线器的不同位置可能会导致相移、