This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:I/O 配置的 MD4/5设置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5242, TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369452/tac5242-md4-5-setting-for-i-o-configuration

器件型号:TAC5242
主题中讨论的其他器件: TPA3223

工具与软件:

大家好、

我计划在仅硬件模式下将 TAC5242输出连接到 TPA3223输入。  

#1. 您能否在数据表的表8-7中建议如何配置 MD4和 MD5?

我在"模拟输出"配置列找到了"接收器或线路输出负载"。  

这个接收器是什么意思? 如果我连接到 TPA3223、是否应该仅选择"Line out"?  

#2. MD3引脚 HPF 设置   

说明了当您选择 TDM 输入时、MD3用于选择时隙。

这意味着我无法选择 HPF 设置、对吗?  

在这种情况下、默认的 HPF 设置是什么?

#3. GPO

GPO 开漏输出是否为?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    1.

    我在"模拟输出"配置列找到了"接收器或线路输出负载"。  

    这个接收器是什么意思? 如果我连接到 TPA3223、是否应该仅选择"Line out"?  

    [/报价]

    此引脚配置有助于器件确定连接到 DAC 输出的输出负载阻抗。 这样做可确保 DAC 的输出阻抗  至少比所连接放大器的输入阻抗小一个数量级。

    对于接收器(扬声器放大器/电压匹配)传输、输出阻抗通常为10k Ω

    对于线路输出传输、输出阻抗通常为600Ohm

    对于耳机、输出阻抗通常是16欧姆

    2.

    参考值:  

    TAx5x42EVM-K 硬件控制评估模块用户指南(修订版 A)

    3.  

    您可以将 GPIO 引脚的极性配置为低电平有效/高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    感谢您的支持。  

    DAC 的输出阻抗  至少比所连接放大器的输入阻抗小一个数量级。

    TPA3223放大器输入阻抗从7.3千欧到48千欧、具体取决于增益设置。  

    在本例中、我应该选择"600 Ω 线路输出 负载选项"、正确吗?  

    您可以将 GPIO 引脚的极性配置为低电平有效/高电平有效。

    输出级仅为漏极开路、无推挽选项、正确吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信二三:

    我建议使用"接收器或线路输出负载"设置。

    我必须与设计团队确认 GPIO 引脚是否为开漏引脚。 我可以在本周晚些时候更新该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 引脚不是开漏 CMOS 架构。