This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4991:在 Ri=3.9k Ω、Rf=6.2k Ω、RL (扬声器)=32 Ω 且 VDD =5V 时可以正常工作?

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372159/lm4991-work-well-at-ri-3-9kohms-rf-6-2kohms-rl-speaker-32ohms-and-vdd-5v

器件型号:LM4991
主题中讨论的其他器件:LM4818

工具与软件:

您好!

我的客户正在考虑使用 LM4991MA/NOPB、LM4818MX/NOPB、LM4864M/NOPB、LM4862M/NOPB 或 LM4861M/NOPB 中的一个。
根据数据表上的应用电路、这些电阻需要为 Ri=3.9k Ω、Rf=6.2k Ω、RL (扬声器)=32 Ω、VDD =5V。
TI 是否认为上述五个扬声器放大器在其所需条件下均可正常工作?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    所有五个扬声器放大器都将在所需的条件下工作。 它们都支持 VDD = 5V、指定的 RL、Ri 和 RF、并且可以根据客户的偏好进行调整。 但需要注意的一点是、对于 LM4818、旁路和 IN+引脚上都有一个去耦电容器、而其他放大器仅对这两个引脚使用一个共享去耦电容器。  

    谢谢。

    萨姆