This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:音频编解码器+放大器的原理图审阅(TLV320AIC3107、TPA3132D2)

Guru**** 2515175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371444/tpa3132d2-schematic-review-for-audio-codec-amp-tlv320aic3107-tpa3132d2

器件型号:TPA3132D2
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3107

工具与软件:

大家好、E2E 团队:

请帮我复查 音频编解码器+放大器的原理图并检查硬件设置、如增益和 PLIMIT。

编解码器:TLV320AIC3107

放大器: TPA3132D2

我们将使用它来驱动2x10W 扬声器(8 Ω)。  方框图如下所示:

以下是我希望与 TI 确认的器件:

1)针对这两个芯片的组合、是否需要对音频放大器输入端的电压进行分压?

   R1813、 R1831、 R1822、R1828  

2) 分离数字和模拟 GND

e2e.ti.com/.../TI_5F00_CODEC_5F00_AMP_5F00_SCH_5F00_REVIEW_5F00_20240606.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,卡斯帕

     似乎无需分压、编解码器  TLV320AIC3107会输出在 TPA3132输入范围内。

     不要将 TPA3132接地分离、该器件可用作纯模拟部件、尤其是下图中的电源接地。 将输出开关噪声以这种方式分离、会使输出开关噪声很难返回到器件接地。

     TPA3132的其他地方看起来不错。

     我将该 Thread 转移到 LPA 团队、来仔细检查 TLV320AIC3107。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He,

    不好感谢你的评分 我会等待 TI LPA 团队进一步确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    我唯一要说的就是、如果不使用 SWIN 和 SWIP、就不需要连接 SWOUTP 和 SPOP。 SWOUTN 和 SPON 也是如此。

    此致、
    J·麦克弗森