This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:功率计算

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372134/tas6424e-q1-power-calculation

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

大家好、音频团队-

我想知道如何计算四通道 D 类音频放大器的功率。 该电源将用于运行热仿真。

 

额定:THD TAS6424E-Q1上每个扬声器45W 2R 10%TASK @ 14.4V

请告诉我是否有要使用的资源。 谢谢!


簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    首先、没有人以全功率、10% THD 连续运行音频放大器。  要确定热仿真的功率损耗、需要估算用户将使用的平均功率。  对于音频、最坏的情况通常是最大功率1%的30%至35%。  将这个数字、即10W 的 BOUT 变为2欧姆、然后将其乘以4。  因此、查看数据表效率或功率耗散曲线、确定为2 Ω 负载提供40W 功率损耗。  数据表中提供了一个散热器计算示例。

    切勿尝试连续运行45W,因为您将遇到过热警告和关机。

    此致、
    S·格雷格