This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:或其他音频扬声器放大器推荐

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6584-Q1, TAS2780, TAS5720A-Q1, TAS6421-Q1, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371074/tas5720a-q1-or-other-audio-speaker-amp-recommendation

器件型号:TAS5720A-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2780TAS6421-Q1、TAS6424-Q1 、TAS6584-Q1、 TAS6424E-Q1

工具与软件:

您好、TI 音频支持团队:

我已经 对 TAS2780进行了评估、非常喜欢放大器的数字方面、但需要更高的扬声器输出振幅。 我有以下要求:

  • 输出一个25VRMS 方波。
  • PVDD 将为25V  
  • I2S 输入(首选)  
  • I2C 用于配置(首选)
  • 开路和短路检测等诊断支持  

看起来 TAS5720A-Q1可能是出色的候选器件、您建议我查看哪些其他器件吗?

谢谢。

凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:

    您可以根据连续功率情况使用 TAS5720-Q1或 TAS6421-Q1。  TAS5720-Q1是一款焊盘朝下的器件、其 PCB 可用于散热器。  TAS6421-Q1是焊盘朝上的器件、需要外部散热器。   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    谢谢您的建议。 我忘记了设计的另外一个方面。 我们需要驱动8个独立的输出、并希望尽可能减少所需的 I2C 总线数量。 TAS5720A-Q1仅有2个 I2C 地址、而 TAS6421-Q1有4个。  

    TAS6424-Q1好像有4个 BTL 输出、那是选项吗? 我可以使用两个 TAS6424-Q1、这应该会允许我有8个输出。 你怎么看?

    我还提到了 TAS6584-Q1、想知道您是否认为这可能是我的应用中需要考虑的另一种选择? 基于有限的数据总线、我会以与我提议的 TAS6424-Q1类似的方式使用它。  

    谢谢!

    凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kessler

    似乎 TAS6424-Q1有4个 BTL 输出,这是一个选项吗? 我可以使用两个 TAS6424-Q1、这应该会允许我有8个输出。 你怎么看?

    应该不会有任何问题。

    我也遇到了 TAS6584-Q1,我很好奇您是否认为这可能是我的应用中需要考虑的另一个选项?

    TAS6584用于使用高电压和大功率。 可能超出了您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要实时开路负载或短路负载检测、TAS6584是理想之选。  如果您只需要在开启时检测开路或短路负载、TAS6424E-Q1会适合您。

    此致、
    S·格雷格