This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:关于调整 RT 引脚电阻以改善 EMC 的查询。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371924/lm51231-q1-inquiry-regarding-adjustment-of-rt-pin-resistance-for-emc-improvement

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

工具与软件:

您好  

我们在音频产品中将 LM51231Q1与 TAS5825P 的 Hybrid-mode 搭配用于动态输出电压管理。

最大输出功率达到33W。

LM51231Q1的 RT 引脚(开关频率设置引脚)最初设置为49.9K 欧姆的电阻值。

但是、我们观察到、这种配置会引入干扰、会影响 EMC 合规性。

通过将电阻器值更改为100K 欧姆、我们有效地缓解了 EMC 故障点。

您能否告知、如果将 RT 电阻器值更改为100K 欧姆需要调整其他参数、例如电感选择、环路补偿和输出电容?

随附是 LM51231Q1电路的原理图。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Showfen:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    将 RT 电阻器更改为100k 时、开关频率会从440kHz 降至220kHz。
    因此、电容器将需要进行两次"桥接"、直到再次充电。
    此外、电感器充电速度过快、可能导致出现过流和/或 DCM 模式。
    电流检测电阻器和补偿网络无疑也需要采用。

    总的来说、这意味着您需要完全不同的功率级。

    快速入门计算器可以帮助您计算所有外部组件。
    您可以从以下位置下载: www.ti.com/.../SLVRBJ1

    此致
    哈利