This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:RC4580

Guru**** 2651245 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362118/rc4580-rc4580

器件型号:RC4580

请您建议与 RC4580等效的运算放大器,但最大工作电压(必需)应高于+/- 21V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、  

    您在寻找什么封装? 除了电源电压、您是否还需要其他规格?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、  

    您对此调查还有任何疑问或意见吗? 同时、我会将此主题标记为"TI 认为已经解决"、但请告知我们是否有其他问题。

    谢谢!

    此致、
    阿什利