This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:每个电源轨的去耦电容

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371935/tas2781-decoupling-capacitance-for-each-power-rail

器件型号:TAS2781

工具与软件:

大家好、TAS2781支持团队

如下所示、TAS2781在建议的去耦电容中提及。

 我认为以下电容值应该是考虑直流偏置特性的电容值。  它实际上是什么样子的? 是否被视为直流偏置特性?

如果是、请添加"注意:建议值被视为直流偏置特性"。

如果否、请添加封装尺寸或建议的供应商器件型号。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokokura-San:

    建议的电容器值将直流偏置特性考虑在内。 -我会向系统团队提出此请求

    即 10uF、建议了解有效电容将小于10uF。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arthur

    感谢您的答复。

    客户似乎假设表9-1中的容量为额定值。 请在表中添加注意事项。

    谢谢

    田尾市