This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6140-Q1:与 TLV3200adc6140的比较

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, PCM6140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372358/pcm6140-q1-comparison-with-tlv3200adc6140

器件型号:PCM6140-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

工具与软件:

该器件看起来与 TLV320adc6140非常相似(封装除外)。

通过查看数据表、我发现没有区别。

您能告诉我有什么区别吗、如果有的话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 PCM6140-Q1和 TLV320ADC6140在大多数情况下具有相似的性能和功能、但存在一些差异:

    • PCM6140-Q1是一种汽车音频 ADC、而 TLV320ADC6140不适用于汽车应用。
    • PCM6140-Q1和 TLV320ADC6140的封装不同、如下所示

                                  

                    PCM6140-Q1                                                             TLV320ADC6140

    • PCM6140-Q1具有"高 CMRR 模式"、该器件可以在输入共模上支持更高的容差。 TLV320ADC6140不支持此功能。

    谢谢。此致、

    拉克什米·纳拉辛汉