This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:增益误差较低的条件

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373079/pcm5100a-condition-of-lower-gain-error

器件型号:PCM5100A
主题中讨论的其他器件: TAD5142

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望使用 PCM5100A、因为它的价格很低、但增益误差规格是不可接受的。 是否可以使用最大误差为2%的 PCM5100A?  

如果没有、我想将 TAD5142升级为 TI 的最新 DAC。 但没有关于增益误差的确切信息、您能告诉我增益误差吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    增益误差的典型值为2%、而正如您在一些示例中所知道的 、我们可能会看到高达 FS。 我可以将您与我们的团队联系起来、了解需求和数量、也许他们能以更高的价格提供2%的扫描设备。   TAD5142的完整规格 尚未完全发布。 我会离线连接到您。

    此致、

    Arash