This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:HPL 和 HPR 输出不同的声音?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372408/tlv320aic3204-hpl-and-hpr-output-different-sounds

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

大家好、我使用 TLV320AIC3204EVM、将程序写入寄存器后发现 HPL 和 HPR 的输出不一致、您能说明原因是什么吗? 代码如下:

e2e.ti.com/.../AGC1.5.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    您能否描述声音"不一致"的含义? 您的意思是这两个卷是不同的吗?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    HPL 和 HPR 输出的 DB 值和压缩曲线不一致。

    HPL:

    HPR:

    可以帮帮我吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lou:

    明天我将有一些时间使用您的配置文件并在 EVM 上进行比较。 代码中没有任何内容表明应该存在差异、但我建议尝试关闭 DRC 和 AGC、因为这是动态过程。

    由于要测量 SPL、您必须使用扬声器和麦克风? 两项测试都使用完全相同的扬声器和麦克风、还是使用并行设置?

    谢谢!
    Jeff McPherson