This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:SNR 与输入幅值间的关系

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373254/tlv320adc5140-snr-vs-input-amplitude

器件型号:TLV320ADC5140

工具与软件:

客户需要 SNR 与输入振幅的图片(如下所示)、我们可以提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    我们没有 SNR 与输入振幅间的关系、因为它主要是冗余的信息。 提供的 SNR 规格是使用接地(-infinite dBFS)输入测量的。 因此、SNR 幅度将降低与输入信号相同的量。

    客户希望获得这种结果的唯一原因是要确认 SNR 在特定输入电平下不会突然变化。 THD + N 与振幅间的关系图可以确认这一点。

    在较低的振幅下、谐波含量为0、这意味着 SNR+N = THD。 您可以看到、该图是平坦的、这意味着器件的本底噪声不会随输入电平的变化而变化。

    此致、
    Jeff McPherson