This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:我是否可以驱动2欧姆低音炮负载并安全地获得高达500W 的 RMS 功率?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3223, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369940/tpa3255-can-i-drive-a-2ohm-subwoofer-load-and-get-up-to-500w-rms-safely

器件型号:TPA3255
Thread 中讨论的其他器件: TPA3223TAS5634

工具与软件:

大家好、

Im 负责 Re 略低于4欧姆的低音炮设计。 Im、使用 TPA3255实现约300W 的功率和51V 的电压。

不幸的是、我不得不将低音炮机柜音量降低多达30%。 如果将 VC 阻抗降低到2欧姆、然后将电源零售电压增加到54-55V:

1- 如数据表所示、我可以在 THD 为1%时通过 TPA3255在 PBTL 中获得高达480W 的功率吗?

将 TPA3255推向极限是否被认为在小型密封机柜内带来太大的风险? 会降低产品的可靠性吗?

如果这不是一个好的选择、TI 会建议改用什么来实现500W 的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项4 -我是否可以在主/从模式下运行双 TPA3255、并且 PBTL 中的每个 AMP 可以驱动双 VC 低音炮的一个线圈? 与单个 TPA3255或 TAS5684相比、这是否是在1% THD 下运行高达500-600W RMS 的更安全方法?  https://www.ti.com/lit/an/slaa787/slaa787.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [报价用户 id="576237" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369940/tpa3255-can-i-drive-a-2ohm-subwoofer-load-and-get-up-to-500w-rms-safely ]1-可以 从 TPA3255获得高达480W (THD 为1%、PBTL 为1%)的功率(如数据表所示)吗?

    对于2欧姆负载、应该没有问题。

    [报价 userid="576237" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369940/tpa3255-can-i-drive-a-2ohm-subwoofer-load-and-get-up-to-500w-rms-safely ]2-是否 在一个被认为风险太高的小型密封箱内将 TPA3255推向极限? 是否会降低产品的可靠性?[/QUOT]

    如果散热能力较差、可能会触发 OT 关断、但通常不会损坏。

    与单个 TPA3255或 TAS5684相比、这是在1% THD 下以高达500-600W RMS 运行的更安全方法吗?

    两个器件都可能达到一定的功率级别。 TPA3255具有更高的 OC 级别、可能更适合您的使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow!

    数据表中的功率输出图指定了1KHz。 我想将其用于低于100Hz 的超低音扬声器、10%时仍然能够提供高达600W 的输出功率吗?

    我对具有4欧姆负载的现有 PCBA 进行了快速测试、而使用54V 电源轨时的功率略高于300W。

    当我使用50Hz 频率 调谐至2 Ω 负载时、在某种 IC 保护启动并停止输出之前、该负载仅达到90W。

    有什么想法吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruben

    [报价 userid="576237" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369940/tpa3255-can-i-drive-a-2ohm-subwoofer-load-and-get-up-to-500w-rms-safely/5236655 #5236655"]数据表中的功率输出图表指定1KHz。 我想将其用于低于100Hz 的超低音扬声器、10%时仍能提供高达600W 的输出功率吗?[/报价]

    这可能是个问题。 我记得该器件在输出低频时可能会遇到关断问题、尤其是在 PBTL 和2 Ω 负载时。 很抱歉,这个问题不可能解决,团队没有非常旧的设备的更新计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为旧器件是什么意思?

    是否有更新版本的 TPA3255在2欧姆条件下可为低音炮输出600W? (我的原始请求)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruben

     该设备使用了将近10年时间、已经有2年关于组织变革。

     最新的类似器件是 TPA3223、但无法满足您的规格要求。

      很抱歉您遇到了问题、但我们没有继续开发此类功率级器件的计划。 市场太小、无法支持调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shadow、那么、为了使低音炮实现600W 功率输出、您推荐什么设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruben

     我与几个现场团队进行了核实。 他们的客户可以使用 TAS5634、该器件具有58V 高电压和8 Ω 等大负载值、因此总功率不会那么大。 此外、客户还尝试使用35V 2 Ω 负载转换为250W、低音炮、没有问题。

     或许这款 TAS5634是唯一的希望。