This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:关于 TPA3255 POP 的问题

Guru**** 2445410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371901/tpa3255-question-about-tpa3255-pop

器件型号:TPA3255

工具与软件:

您好!

求解 POP、我将 c_start 引脚更改为100pf。 此解决方案中是否存在任何其他风险? 是否存在更改 c_start 电容器的范围?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

     我检查了多个位置、似乎没有针对该电容器的明确范围要求。

     100pF 的值似乎非常小、可以考虑100nF、甚至更大。