This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:如何使用具有单端输入的 TPA3118D2-Q1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789-Q1, TPA3118D2-Q1, PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372157/tpa3118d2-q1-how-can-i-use-the-tpa3118d2-q1-with-single-ended-inputs

器件型号:TPA3118D2-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PCM1754-Q1、PCM1789-Q1

工具与软件:

您好、  

我想将  TPA3118D2-Q1与单端 DAC 配合使用、用于  PCM1754-Q1

是否可能或者我是否必须使用像 PCM1789-Q1这样的差动模拟输出 DAC。

我是否只需将 TPA3118D2-Q 的 Linn 和 Rinn 连接 到 GND?  这会以任何方式影响信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Itifi

     是的、此器件支持单端输入。 仍然保留输入电容器并连接到 GND。