This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369696/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

工具与软件:

您好!

我想将 DRV2700EVM-HV500的输出电压增加到1000V、您能给我提供一种方法吗? 我期待很快收到您的回复。

谢谢、此致、

Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:  

    该 EVM 的设计电压不会超过500V。需要进行大量更改、并且这在之前尚未经过测试。 电流也将非常有限、请参见下图。 这仍然是您感兴趣的内容吗?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney:

    我要求为压电应用生成1000V、我打算为此修改基于 DRV2700的电路、以便能够生成1000V 并具有良好的电流值。 您能告诉我需要进行哪些修改吗?

    此外、我想增加电路的电流输出、是否可以将电流输出增加到500 mA @500V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    不可以、在500V 时无法将电流增加到500 mA。这是一款低功耗器件、可提供约1W 功率。在电压低得多时、最大升压电流约为25 mA。 当您增加电压时、电流会下降。  

    对于增加电压、以下主题将有所帮助: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827408/drv2700evm-hv500-how-to-output-1000v-using-two-evms?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv2700evm-hv500%252520current# 

    采用反激配置的 DRV2700器件可达到1000V、但请记住、此 EVM 的设计电压不会高于500V、因此不建议这样做。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,悉尼,你的答复,

    我手头有 DRV- HV EVM、我想通过外部修改现有反激式转换器来提高 DRV2700的电流输出、   

    第二个问题:我想为 DRV2700提供正弦(200Hz 到15KHz)输入、应该将这个外部信号连接到哪个引脚。  

    它是否会通过 RC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semeet:

    1. DRV2700是一种低功耗器件、只能产生大约1W 的输出功率、具体取决于负载。 如果您想增加电流、应该降低电压。  

    2. EVM UG 的以下提示将在此回答您的问题。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特