This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:电平检测器值更新周期

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372889/tlv320aic3254evm-k-level-detector-value-update-cycle

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

工具与软件:

你(们)好
我们连接了 DE 中的元件、如图所示。
我正在​​使用[Debug Probe Point]读取液位检测器(PeakSq_1和 Peak_1)的值、但最快循环是0.5秒。

问题1:
 是否可以用更快的周期(例如10ms 周期)检查数据?
 这是直接检查寄存器数据的好方法吗?

问题2:
 我们可以在[组件接口概述]中查看液位检测器的寄存器地址(PeakSq_1和 Peak_1)、
 但是寄存器数据更新周期(**ms)的速度有多快?
 例如、它是以大约10ms 的周期更新的吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要使用级别寄存器? 由于它以数字形式发送、因此您可以使用 Audacity 等外部工具来获取电平。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    在一个示例中、我们需要一个寄存器来检查音量水平。

    我们正在使用 TLV320AIC3254开发产品。
    如图所示、TLV320AIC3254 (从器件)和 MCU (主器件)通过 SPI (I2C)进行通信。
    MCU 如何获取 TLV320AIC3254的[电平检测器]检测到的音量数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自峰值检测的存储器数据会根据音频速率更新、但由 MCU 读取数据将取决于 I2C/SPI 速度。

    您可以使用 SPI 而不是 I2C 来加快速度。