This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1:诊断功能

Guru**** 2444180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373661/tas6424e-q1-tas6424e-q1-diagnostic-function

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TPIC7218TAS6424E

工具与软件:

您好!

 我有关于 TPIC7218的一些问题。  

我的客户帐户出现以下问题。   

客户故障现象:在驾驶过程中、车轮转速突然变为0、只有在断电后才能恢复车轮转速、并读取车辆故障代码、其中一个是车辆压降。

    1 μ s、ESC 的内部数据包会显示 MCU 曾被复位过。

    2、在发生故障时读取 ESC 的内部信息会发现电源电压为0V (这确认了整个车辆的故障代码);

    3、拔下车轮转速传感器、测量 ESC 车轮转速传感器两端的电压是否为0 V;

    基于上述现象、怀疑 TPIC7218没有工作、并且在内部进行了以下测试:

    1、电压下降、车轮转速在电压恢复后恢复、故障不会发生;

    未复制2、ESD、BCI、接地偏移和其他测试;μ V

 

    当7218不起作用时、请帮助进行分析。  

  非常感谢!  

Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您需要更改标题并将其定向到正确的论坛。  这与 TAS6424E 无关。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、犯了个错误。