This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:该3204芯片不具有任何电流。 (正常电压)

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371956/tlv320aic3204-the-3204-chip-doesn-t-have-any-current-normal-voltage

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

大家好、我们的电路板(PCBA)设计符合规范(3204数据表)。

MCLK BCLK WCLK DIN DOUT 连接到蓝牙芯片(蓝牙芯片与开发板(3204EVM)之间的连接正常、可以正常工作。)

SCL SDA 也连接到蓝牙芯片

3.9V 电池通过 LDO 输出 LDO3.3V、LDO3.3V 为 LDO-IN 和 IOVDD 供电。

3.9V 电池通过 LDO 输出 LDO1.8V、LDO1.8V 为 AVDD DVDD 供电。

-RESET 始终上拉并连接到 LDO1.8V。

LDO_SELECT  一直上拉并连接到 LDO1.8V。

SPI 选择始终处于关闭状态并连接到 GND。

其他支脚(引脚上没有任何东西)。

3204芯片的 MCLK BCLK WCLK DIN 为1.5V

   3204芯片的 LDO 输入的 IOVDD 为3.3V

   3204芯片的 AVDD DVDD  为 1.8V

  3204芯片的 SCL SDA 为 3.3V (SCL SDA 上拉串联电阻2.7K 连接到 LDO3.3V)

目前的问题是:μ V

3204芯片没有任何电流。  

我想问为什么这是,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    未来、请每期仅提供1张机票。 如果您想分享其他信息、您可以回复自己的帖子。

    当您说"芯片没有电流"时、您是指哪个电源?

    我注意到 RESET 不应上拉至 LDO1.8V。 根据数据表中的7.11、所有逻辑电平都与 IOVDD 成正比。 RESET 应上拉至 IOVDD。 如果它被上拉至 LDO1.8V、它将不会超过逻辑高电平阈值(IOVDD*0.7=2.3V)

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff McPherson

    感谢你的帮助。 好的、我知道您的意思。
    RESET 引脚与 IOVDD 串联有一个10K 电阻器。

    上图是我们设计的原理图、帮助大家了解是否有其他错误?

    如上图所示、

    1.8V 电源(AVDD DVDD)和没有电流

    3.3V 电源(连接到 IOVDD LDOIN)无电流。

    RESET 引脚已通过10K 电阻器连接到 IOVDD。

    此致、
    Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff McPherson

     (IOVdd*0.7=2.3V )--使用您的方法,现在麦克风,扬声器,功能正常,电流是 12 mAh。

    具体操作为:我们设计了板 A、A 中的 I2C 接口连接到320EVM 板的 I2C 接口、A 中的 I2S 接口连接到320EVM 板的 I2S 接口。 如图所示

    它的运行电流为12毫安、并且麦克风扬声器正常工作。 将开发板连接到 PC 端(刻录)。

    320EVM、与蓝牙芯片的板通信 C OK。

    我们设计了板 A、蓝牙芯片 C 板通信 NG、这就是为什么?