This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:将 PCM1808EVM 连接到 TAS5825MEVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1808EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372321/tas5825mevm-connect-pcm1808evm-to-tas5825mevm

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:PCM1808EVM、PCM1808

工具与软件:

您好!

我想知道如何在 PCM1808EVM 和 TAS5825EVM 之间设置连接。 我使用 PCM1808EVM 输入我的音频文件并将 TAS5825EVM 连接到扬声器。 我知道这三个引脚(LRCLK、SCLK 和 SDIN)应该从 PCM1808EVM 连接到 TAS5825EVM。 您能告诉我是否需要任何其他连接吗?

谢谢你

此致、

BAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、BAZ

     我检查了这两个设备、直接连接应该没有问题、没有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道连接情况吗? 只需要将3个引脚(SLCK、LRCK 和 SDOUT)从 PCM1808输入到 TAS5825?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、BAZ

     是的、只需将这3个引脚从 PCM1808连接到 TAS5825即可。