This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:PurePath-CMBEVM 电路板问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369775/purepath-cmbevm-purepath-cmbevm-board-issue

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM

工具与软件:

我新应用的 AIP006G + TAS5825MEVM 可通过 PurePathTM 控制台软件识别。

  

但是、在导入*后。 PPC3文件并对其进行设置、播放音频源时、不会播放声音、输出根本无法测量 RMS 值。

使用扬声器供应商演示板、导入*。 并对其进行设置。 播放声源时、声音会发出、并且可以测量 RMS 值。

    

我做了如下实验

  A + B 组合=> 播放过程中无声音

  A + C 组合 => 回放过程中没有声音

  C + B 组合 => 播放声音

  C++ D 组合 =>播放声音

AIP006G!似乎有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否在 ppc3上选择 IO

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    这是您讨论的 ppc3上的 IO 选择吗?

    我使用新的 AIP006G + TAS5825MEVM 电路板、播放音乐时没有声音

      


    但我可以使用供应商的板来播放音乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    您能帮助 Jock 很快吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jock、

    在"Audio Processing"菜单中可以找到 ppc3处的 IO 选择。 我已经包含了有关查看位置的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey Foote  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    PPC3 IO 设置如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、彭

    IO 设置显示您使用的是 USB 作为音频输入、但您的测试图显示您使用的是同轴电缆端口。 两个测试都应该没有声音。

    也许还缺少一些东西。 但请尝试在 I/O 设置中设置同轴电缆。

    正确使用时、测试点上会有时钟和 SDIN 数据、可以使用示波器进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好影子他

    我曾在 I/O 设置中以 μ A 为单位设置《同轴电缆、但示波器仅测量 CLK、而在 SDIN 中没有信号。

    当我打开『PurePath Console』软件并加载 PPC3文件时、用示波器测量的音频 I/O 仅具有USB IN(无 CLK)、《Optical in》&《PSIA《&》Anaiog in&同轴电缆 IN"》均具有 CLK
    这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     通常情况下、所有设置都使用 CLK、只有正确的连接和选择才可以包含 SDIN 数据。

     在中选择同轴电缆并提供正确的信号后、名为"Lock"的 LED 将亮起。  

     你看到光了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好影子他

     通常情况下、所有设置都使用 CLK、只有正确的连接和选择才可以包含 SDIN 数据。

    但是、如果音频 I/O 选择"USB in"、则没有 CLK。  如果音频 I/O 选择其他选项、则将显示 CLK

    如果选择"同轴电缆输入"、是否必须使用同轴电缆进行连接? (我没有同轴电缆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我看,也许有些误解出现了。

     您是否计划使用 USB 输入发送音频?

    但是如果音频 I/O 选择"USB in"、则没有 CLK.

     这是异常的。 也许会发生一些损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我计划使用 USB 输入发送音频。

    如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      恐怕不是很容易。 可以考虑检查电路板上的 OSC1是否正常工作、然后检查 U12至 U15是否有任何输入或输出。  

     如果是 OSC1的问题、仍然可以更换振荡器使其工作。 但是、如果它是 U2异常、则无法修复。 此器件已经停止生产。