This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:LM4861噪声问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372896/lm4861-lm4861-noise-issues

器件型号:LM4861

工具与软件:

你(们)好

我将 LM4861单端使用耳机插孔作为左声道输出。 1.4GHz_RF 耳塞靠近设备天线、可听到明显的喀哒声或噼啪声。

是否有办法修复或减少噪声。 您还可以推荐具有良好 EMIRR 功能的单端输出音频放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有办法可以检查噪声在信号路径中耦合到的位置?
    我担心的是噪声会耦合到连接耳机的电缆。如果噪声耦合在放大器之后、就 EMIRR 而言、放大器有多好并不重要。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师