This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5142:[TAC5142]关于数字音频接口(AIS)的数据格式。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111, TAC5142, TAC5211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373556/tac5142-tac5142-about-the-data-format-of-the-digital-audio-interface-ais

器件型号:TAC5142
Thread 中讨论的其他器件: TAC5211、TAC5111

工具与软件:

此器件的数据格式是否为 PCM? 还是其他数据格式?  

 (它支持哪种数据格式?)

因为数据表中没有提到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 TAC5142支持二进制补码 PCM 音频数据格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    >是、 TAC5142支持二进制补码 PCM 音频数据格式

    ⇒数据表中是否说明支持 PCM 格式?

    (数据表中的哪个地方显示了该信息?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中未明确提及 PCM、但根据 I2S 标准、该器件指定的所有音频格式本质上都是 PCM 的二进制补码。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我理解。

    如果可能、请告知我。

    TAC5111和 TAC5211的数据表指出它们采用 PCM 格式。

    为什么描述会因产品(如 TAC5142)而异?

    ■来自 TAC5111 (数据表)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、这些数据表仍处于预发布状态、不是最终版本。 您所引用的段落中提到了软件寄存器配置。 由于 TAC5142由硬件控制、因此本段不在数据表中。 但是、我向您保证、对于 TAC5142、PCM 信息仍然正确。

    此致、
    Jeff McPherson