This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:加热、即使没有输出也是如此

Guru**** 2503585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371169/tas5825m-heating-even-with-no-output

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

您好!

我设计了一个采用16 x TAS5825M 的32通道放大器。 这就是使用 Infineon MA2304DNS (也是一个38W/通道、双通道器件)直接迁移现有的板、该器件现已停产。

根据数据表中的建议、我将使用铁氧体磁珠滤波器。

在没有音频传递、没有扬声器连接到输出端(但24MHz SCLK、TDM8)的情况下、整个电路板变得不可忍受的热(连接扬声器和音频传递也会发生这种情况)。 PVDD=24V 时、当我用手触摸芯片时、它会灼伤我。 将 PVDD 降低至12V、仍然很热。 每个芯片的空闲功耗超过1W。 (MA2304的空闲功耗低于50mW、触摸起来感觉很凉爽)。 第3层和第4层上有一个接地平面、并且有大量的散热过孔。

英飞凌的芯片即使音频音量比较大、也不是很热。

电路板按预期工作并正确放大音频、但我担心散热。 我能做些什么? 我想在自然通风环境中使用24V 电源。 我不驱动重负载(4欧姆扬声器、最大功率约为5W)。

我的初始化例程如下所示:

结果= i2c.write_reg (I、0x00、0x00);
result = i2c.write_reg (I、0x03、0b00000010);

delay_milliseconds (20);

结果= i2c.write_reg (I、0x6b、0x03);
结果= i2c.write_reg (I、0x6c、0x03);

结果= i2c.write_reg (I、0x54、0b00001111);

结果= i2c.write_reg (I、0x7f、0x00);
结果= i2c.write_reg (i、0x33、0b00010111);
结果= i2c.write_reg (I、0x34、tdm_offset);
result = i2c.write_reg (I、0x03、0b00000011);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

     首先、对于使用的24V、FB+C 作为滤波器可能非常难以通过 EMC 测试。 我们的经验是、当使用12V 电压且输出功率小于10W 时、使用 FB 也不是问题。

     然后、2.2nF 空闲损耗确实非常大。 使用1nF 可以减少损耗、但 EMC 会更困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 输出功率非常低(低于10W)。  

    您是否希望放大器在使用1nF 电容器时能在空闲时预热? 完整 LC 电路的情况如何-我应该预期怠速温度是多少? 这感觉我在这里做的事情有问题- MA2304DNS 在空闲时触摸时完全是冷的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

     您可以考虑使用1SPW 模式来降低空闲噪声。

     如果使用 LC 滤波器、15uH+0.68uF 会好得多、没有明显发热。

     您可以在侧面快速试用1nF、也可以使用1SPW 模式。