This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:LINP 和 RINP 最大电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373959/tpa2008d2-linp-and-rinp-max-voltage

器件型号:TPA2008D2

工具与软件:

您好!  

我正在尝试围绕 TPA2008D2测试音频放大器 ckt。 我的电路适用于峰峰值电压约为1V 的正弦波输入、并且放大器关断以及任何更高的电压。  

请求您确认 LINP 和 RINP 引脚的电气规格。  

我在单端配置中使用 TPA2008D2。  

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    我看到您在输出端有 L 和 C 分量、您能否尝试删除这些分量(将 L 替换为短整型)?
    LINE_R 和 LINE_L 具有与 LINn 和 RINN 相同的类似1uF 耦合电容器、正确吗?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师