This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:研究用于 DA 的胶胶点胶过程风险

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1368418/pcm1754-research-for-process-risk-about-dispensing-adhesive-glue-for-da

器件型号:PCM1754

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

 

我们收到了关于 DA 流程的客户要求。

按揭证券公司(H M G)因胶胶胶的过量分配而出现召回问题。 因此、他们想检查半导体供应商对于此流程的控制状态。

 

我们想知道 TI 对此后端流程的一般控制。 没有指定的组件;对后端进程的常规控制有待了解。  

 

请查看检查清单、我需要您在本周之前提供反馈。

 

  • 如何确保 DA 胶的体积?
  • 供应商(点胶机)是否100%监控 DA 胶量?
  • 供应商(发药机)是否监控 DA 发药的压力并记录数据?
  • 供应商是否在发药后执行视觉检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keonwook:

    这是制造团队要问的问题、但由于您在标题中输入了一个器件型号  、我收到了这个问题。 请重新回答您的问题、无需在 新的 E2E 帖子中提及任何器件型号 、以便它可以快速转给正确的团队。 当 正确的团队参与其中后、 您可以提及器件型号并与他们讨论具体细节。  

    我认为能够回答您问题的团队不在美国(我所在的地区)、因此发布新问题 应该 会让您更快地加入正确的团队。 同时我会问 你,如果我找到答案,我将重新打开并更新这个帖子。

    此致、
    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    如果没有输入器件型号、则无法发布问题。

    您能提供有关可直接提供给正确制造团队的任何参考器件型号的建议吗?

    好的、

    David NAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    任何对部件号的引用都会将问题发送给支持该部件的应用工程师 、就像在本文中所做的那样。

    如上所述、 我 一直在 尝试并行为您找到答案、可能在下周中旬、我可以找到一些信息并在此处发布。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的耐心。

    下面是答案,我可以收集到最好的张贴在这个论坛。

    • 如何确保 DA 胶的体积?  我们的 DA 机器可编程、在初始 MQ 期间、我们定义了最大和最小体积。
    • 供应商(点胶机)是否100%监控 DA 胶量? 一般而言、我们以采样百分比进行监控。
    • 供应商(发药机)是否监控 DA 发药的压力并记录数据?  是、仅记录 MQ 数据。
    • 供应商是否在发药后执行视觉检查? 有。

    此致、

    Arash