This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:是否可以单独使用 USB-MODEVM 接口板来测试自己的原型?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1374881/tlv320dac3203evm-k-is-it-possible-to-use-the-usb-modevm-interface-board-alone-to-test-an-own-prototype

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203

工具与软件:

尊敬的人们:

我知道、TLV320DAC3203EVM-K 可以与外部信号配合使用、就像用户指南上的内容一样:
2.4数字信号连接
EVM 的数字输入和输出通过 P12和 P22进行监控。 如果外部信号连接到 EVM、则数字输入必须通过 USB-MODEVM 上的 J14和 J15连接、并且必须相应地更改 SW2开关(请参阅 第2.2.1节)。  部分 A.2提供了连接器详细信息。

但是、对于仅使用 USB-MODEVM 接口板以及 GUI 测试我自己的电路板的可能性、我找不到任何相关的信息。

在我通过建立错误的连接刻录我的 EVAL 之前、我希望听到您的消息、如果这真的可行、我应该怎么做。

非常感谢、一如既往的好!

Sicerely、

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即:

    如果我将电路板连接到 J12、J17和 J18上的 USB-MODEVM、连接到承载 MCLK、SDA 的引脚。 SCL、RESET 以及我所需的电压和 GND、USB-MODEVM 是否 可以工作、我是否也可以使用 GUI?
    愚蠢的问题,当我给我自己的答案,但一个人永远不知道是否有其他东西被考虑。

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    从硬件角度而言、我认为这很好。 我不太确定 GUI 的工作情况。 我担心您的软件设置现在完全不同。 您也许仍能将其用作 I2C 控制器并执行手动命令、但我不确定它是否能像这样工作。

    只要为器件指定的电压正确、我认为这样就不会有损坏器件的任何危险。 欢迎您试用。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回答。

    抱歉、我现在正在编辑此帖子、因为情况发生了变化:

    我确实试过。
    但 GUI 显示"EVM disconnected"。
    我看到、GUI 首先在 EVM 板上的 EEPROM 上进行检查。 这是固件。
    嗯...

    但是、有一种方法是、如果我以一种不允许 I2C 但允许 SPI 的方式在 EVAL 上更改 SW1的设置。
    据我在原理图上看到的、I2C 在此开关之前到达 EEPROM。
    我成功地在这方面傻瓜了 USB 板。 它现在可以看到 EVAL、但无法与 TLV320DAC3203通信、我可以在第一次检查后使用我的电路板。

    另一方面、我尝试了另一种方法、独立连接 EVAL 并从 MSP 器件获取电压和 I2C 命令。
    问题与我的电路板一样。

    我知道、我在 Ivan Salazar 毫无价值的帮助下制定的命令在 EVAL 上完全发挥了作用。
    我怀疑我自己在 MSP430上的 I2C 软件没有很好地工作。

    通过比较 USB 板和我的板发送命令的方式、我发现这些命令可以做得更好。

    我会先纠正此问题、如果有其他问题、我会回来解答。

    此致、再次感谢您的帮助、

    Gustavo