This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:麦克风输入的 ESD 保护

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1374576/tlv320aic3106-esd-protection-for-microphone-inputs

器件型号:TLV320AIC3106

工具与软件:

3106数据表指出其 ESD 保护高达1.9kV (或1.5kV、具体取决于您用于测试的 ESD 模块)。  我假设这适用于器件上的所有引脚。  如果我想为 MIC 输入线路添加更多 ESD 保护、您会建议使用什么器件?  我想混淆了选择正确的 TVS 二极管。  是单向还是双向?  我可以找到大量的 TVS 器件、它们的工作电压为3.3V 或5V、但它们的钳位电压远高于3.9V 的绝对最大电压。  我甚至不确定 TVS 二极管是否是最佳选择。

我查看了3106 EVM 原理图、但遗憾的是 TI 没有添加任何 ESD 保护。  这是否意味着3106的内置 ESD 保护就足够了?  欢迎您提供任何建议。

谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    通常是的、ESD 保护应该就足够了、但这实际上取决于您的应用以及面临的 ESD 是哪种类型。 除 TVS 二极管之外、TI 还具有其他 ESD 保护二极管选项: https://www.ti.com/interface/diodes/esd-protection-diodes/overview.html

    我很难推荐特定的二极管、因为它在很大程度上取决于应用、但器件内部的保护是可靠的。 E2E 上还有一些其他帖子、询问此系列器件(AIC310x)的类似 ESD 选项。 您可能也会从中找到一些灵感。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要问的问题是 TVS 二极管的工作电压(我们的应用中为3.3V)非常接近3106的绝对最大电压(3.9V)。  我找不到 TI (或任何其他制造商)提供的任何钳位电压足够低的器件。  这让我相信我在错误地看待问题。  您能否让内部 ESD 专家查看此帖子、或者我是否应该在其他 TI 论坛上发布此帖子(如果是、是哪个)?

    谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我咨询了其他一些同事、由于电压限制较低、您最好还是依靠器件已经提供的保护。

    但是、如果您想与 ESD 二极管团队联系了解一些解决方案、可以创建一个请求单、参考此器件 https://www.ti.com/product/ESDS311

    此致、
    Jeff McPherson