This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:当输入信号较大时、波形失真会发生

Guru**** 2443330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373832/pcm6240-q1-waveform-distortion-occurs-when-the-input-signal-is-large

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

将放大器输出分离到 ADC 输入通道以进行环回。 但是、当放大器音量设置过高时、ADC 波形会失真。

输入通道设置为高摆幅模式、具有模拟差分输入和交流耦合输入。 我还尝试将数字音量控制设置为负 dB 值、但不起作用。

下图显示了来自 ADC 的失真波形。 我在高音量设置下播放2kHz 音调、并从 ADC 输出通道采集数据。

我不喜欢使用自动增益控制器。 如果您有任何其他建议、请告知我。

谢谢

LEO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    ADC 输入电路连接是什么样子的、输入信号电平是多少(以 Vpp 或 Vrms 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    这是电路方框图。 我只测量了 IN1P 处的电压、它在 Vpp 下大约为8.3V

    谢谢

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您能否附上原理图并将帖子调整为内部论坛中的内容?

    几个故障排除措施:

    • ADC 内部以非常高的速率采样。 但它们经过优化、可接受最高20kHz 的输入。 更高的频率将极大地减少 ADC 可以支持的满量程信号量(甚至高达40dB!) 并可能引起失真。 因此、我不建议使用我们的音频 ADC 来采样此类高频信号、但如果高频信号包含音频频带内容(D 类的 PWM 输出会包含此内容)、则最好在连接到 ADC 输入之前对输出进行滤波(使用外部 RC/LC)。
    • 确保 ASI 时钟正确。

    此致、