This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:连接定制设计的插座桥选项

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372809/purepathconsole-socket-bridge-option-to-link-with-custom-designs

部件号:PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

此帖子中对此进行了介绍:  
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201408/tas5825m-purepath-socket-bridge-talk-to-target-without-ev-kit

这将是 PPC 的一项极有价值的功能、从而为 TAS d 类的"Closed Case debug / config"打开。

在 PPC 软件端快速实现。 只需为 i2c r/w 命令提供替代输出。

基本上、这使客户设计的扬声器能够在调优产品时以方便的方式通过 USB 或 BLE 传输此数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的推荐。  

    我认为瓶口不是软件、而是将 USB 数据转换为 I2C 所需的硬件。

    仅考虑利用现有的权变措施、我们任何连接到 PPC3的控制器板都可用作"I2C 桥接器"。 PPC3有一个"I2C 主设备"可用于运行自定义 I2C 命令。 您可以将控制器板连接到 PPC3、然后用蓝线连接到您感兴趣的任何 I2C 总线。 不是那么方便、但仍然可以实现。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我建议的解决方案中不需要任何硬件。

    PURE PATH 控制台只提供 i2c 数据的非 USB 输出,它现在通过大多数 TAS EV-KITS 上的 xmos 传递。

    然后、客户将在 python 或类似代码中创建一个可通过选择的任何 PHY 和协议与目标平台通信的简单网桥。  

    一个很好的参考是 Cirrus Logic、它具有与 PPC 等效的特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外两个选择是:

    -开源 PPC 代码,我们可以做到

    -开放源码或文档的 xmos 端,我们可以模拟相同的端点(CDC?) 它现在用作 usb2i2c 桥接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 我已将此想法传递给我们的软件团队、以了解是否可以在将来的版本中实施此类内容。

    此致、
    Jeff McPherson