This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M 针对6kHz THD + N 漂移至0.5 ~0.6%

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1374123/tas5754m-tas5754m-for-6khz-thd-n-drifts-to-0-5-0-6

器件型号:TAS5754M

工具与软件:

大家好、团队成员:

下面是在 PCBA 上使用 Audio Precision (通过将 TAS5754M 直接连接到 TAS5754的 IIS 输入 I/O)测量的结果。

此图中显示的测试条件为26dBV、Po=1W、PVDD=24V、BTL 模式
(PS:已调整增益、但测试结果与下图相同、与数据表图片不一致)

请告诉我们如何修改它? (可以使用硬件或软件)

 e2e.ti.com/.../20240605_5F00_TAS5754-Register.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否在 AP 中启用了20kHz 滤波器?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我有 AP 配置文件、但无法上传到 e2e。 可以将其发送到您的电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以获得一个电子邮件地址给您。