This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:增益相关问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365054/tpa6304-q1-gain-related-issue

器件型号:TPA6304-Q1

团队成员、您好!

客户测试了 AMP tpa6304-Q1_E 增益、发现该 AMP 的增益值仅为27.1dB。 总共测试了4个器件、它们基本相同
在数据表中、类型值为28dB、客户评估的基础是28dB

那么、您能否提供有关原因的见解? 他们应该如何处理这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如您所见、该增益满足4级最小增益。  这是一个输入阻抗为20kOhm 的模拟输入放大器。  输入端的任何串联电阻都将作为分压器对20kOhm 输入阻抗做出反应、并降低信号电平。  请选中此复选框。  请提供输入原理图(包括源)。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    感谢您的答复。

    相关数据表如下所示、其测试点为 tpa6304-q 输入引脚。

    输入电平:0.75mVrms

    输出电平:1.7Vrms

    那么计算结果为27.1dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  27、1dB 仍在数据表规格范围内。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使满足最小增益、、但它也没有任何裕度。、这意味着风险非常高、超出规格。

    我们应该有一些样本可以具有28dB 的增益、、但我们找不到一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于模拟输入器件、选择确实不是太多。  您会考虑 TAS5441吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们首先需要此 IC 的实际容量、如果它只能具有典型的27db 增益、您需要更改数据表、不要更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     也许我们无法判断1PCS IC。 让我检查一下是否可以找到有关该分布的一些数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、、我们还对几个。μ m 和您的 EVB μ m 进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、He San、我们已查看了 TPA6304-Q1的演示板、其增益仅为27.3dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我让厂家给我一些统计数据,分布如下。  

    27.5到27.65之间。 其中一些会小一点、达到27.2伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、影子、因此28dB 类型不正确。

    type 值必须为27.5dB

    我们认为您需要修改数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanyi

     我会注意到系统团队存在这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow!

    您何时修改数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanyi

     这不是我决定的。 数据表通常无法轻易更改、需要将 PCN 发送给所有客户。 系统团队将与市场营销团队讨论、也会与 PE 讨论生产。 通常需要几年时间。