This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:适用于 TAS5827的 Linux 驱动程序

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369735/tas5827-linux-driver-for-tas5827

器件型号:TAS5827
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5828M、TAS5805M

工具与软件:

您好!

我们是否有适用于 TAS5827RHBR 的 Linux 驱动程序

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shah

    我们现在没有这种功能。

    您可以参考5825驱动程序来制作新驱动程序。

    此外、配置还可以使用我们的 ppc3来导出 CONFIG 5827的.h 文件。

    Tks

    Jesse

    e2e.ti.com/.../tas5825m_5F00_final.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢快速响应。

    以上驱动程序文件中的5827需要什么类型的更改? 5825和5827的寄存器是否相同?

    另见

    此致、

    Rahul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

    在上述驱动程序文件中、需要对5827进行哪些类型的更改? 5825和5827的寄存器是否相同?

    寄存器完全不同、无法一一一列举。

    客户应使用 PPC3软件生成 DSP 寄存器配置".h"文件、并包含在驱动程序中。

    对于其他定义的寄存器、应与数据表进行比较、以查看是否有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作的 Linux TAS5825m 驱动程序应该可以与此设备配合使用:  

    https://github.com/jpvc36/TAS5805m

    在 tas5805m、tas5825m 和 tas5828m 上进行了测试。

    大家好、J.P. van Coolwijk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(一月)好

    非常感谢您的帮助。

    我们将让我们的软件团队检查此情况

    Tks

    Jesse